请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR2433 主题中讨论的其他部件:MSP430FR5969,
TI专家,您好!
请让我确认以下问题。
[问题]
请您教我"电功率下降级别"的规格吗?
我检查了数据表,但找不到此规格。
此致。
Kaka
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI专家,您好!
请让我确认以下问题。
[问题]
请您教我"电功率下降级别"的规格吗?
我检查了数据表,但找不到此规格。
此致。
Kaka
您好,Kaka,
我强烈建议不要以这种方式使用MSP430FR2433。 事实上,这是不可能的。 默认情况下,SVS在通电时启用,其最大通电级别为1.99V。 这意味着,如果在通电过程中电压仅为1.8V,则不能保证释放设备以进行操作。 这是设备启动期间的默认设置,不可更改。
此外,SVS只能在LPM3或更低的模式下禁用,并且在所有电源模式下默认激活。 这可以在 《MSP430FR4xx和MSP430FR2xx系列用户指南》的2.2 第2节中看到。
因此,MPS430FR2433实际可以工作的最低电压是VSVSH-,对于此器件为1.86V (MSP430FR2433 数据表的表5-2)。 但是,在启动时,VCC仍必须高于VSVSH+,才能使设备释放至正常操作,即如前所述的1.99V电压。 此处提供了使用此方法的TI设计 。
此致,
Caleb Overbay