This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:确认电源断开电平的规格(" Brownout Power-down levue"

Guru**** 2587945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/630265/msp430fr2433-confirm-the-specification-of-brownout-power-down-level

部件号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他部件:MSP430FR5969

TI专家,您好!

请让我确认以下问题。

[问题]
请您教我"电功率下降级别"的规格吗?
我检查了数据表,但找不到此规格。

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    表5-2中对此进行了说明。

    (如果0.1 V值正确,最好使用电源电压监控器。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经检查了此表。 在其他设备(如FR5969)中,有BOR表。 因此,我认为TI具有BOR规范。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tier,

    我现在正在等待您的善意反馈。 我的客户要求我们添加BOR规格,如"表5-1。 Brownout and Device Reset Power Ramp Requirements”。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaka,

    正如Clemens指出的,MSP430FR2433数据表中要参考的正确表是Table 5-2。 我们没有与MSP430FR5969数据表的表5-1等效的表。 我会将此建议传达给我们的内部团队,但我无法提供时间表来说明何时或是否提供该表。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caleb,

    感谢您的意见。
    如您所知,我们想知道Vvcc_BOR+和Vvcc_BOR-的电压范围规格。 根据数据表,最小BOR电压将为0.1V,并且未定义最大电压。 "安全的VBOR"解释如下。
    >只有DVCC在电压升高之前降至低于此电压,才能正确生成安全BOR
    那么,这是否意味着如果禁用SVS功能,设备在低于0.1V时不会发生BOR?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaka,

    我已就这个问题联系了我的内部团队,当我听到他们的消息时,我会提供最新消息。 感谢您的耐心等待。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caleb,

    感谢您的支持。
    我正在等待您的善意反馈。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaka,

    我联系了我的内部团队,确认在0.1V和VCC mus之前不会发生BOR,然后在VSH+以下至少停留tBOR。 但是,我强烈建议使用SVS。 您是否打算在应用程序中禁用SVS? 我想更好地了解您打算如何使用有关BOR级别的信息。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caleb,

    感谢您的确认。
    客户想要禁用SVS的原因是他们希望使用1.8V的MSP430FR2433。
    注:其应用需要极低的功耗。
    如果在上电后MSP430在1.8V电压下运行时启用了SVS,则SVS将工作。

    如果您有任何疑问,请告诉我。
    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaka,  

    我强烈建议不要以这种方式使用MSP430FR2433。 事实上,这是不可能的。 默认情况下,SVS在通电时启用,其最大通电级别为1.99V。 这意味着,如果在通电过程中电压仅为1.8V,则不能保证释放设备以进行操作。 这是设备启动期间的默认设置,不可更改。  

    此外,SVS只能在LPM3或更低的模式下禁用,并且在所有电源模式下默认激活。 这可以在 《MSP430FR4xx和MSP430FR2xx系列用户指南》的2.2 第2节中看到。

    因此,MPS430FR2433实际可以工作的最低电压是VSVSH-,对于此器件为1.86V (MSP430FR2433 数据表的表5-2)。 但是,在启动时,VCC仍必须高于VSVSH+,才能使设备释放至正常操作,即如前所述的1.99V电压。 此处提供了使用此方法的TI设计 。  

    此致,  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caleb,

    我知道SVS高阈值为1.99V (MAX),因此开机时需要超过2.0V。 开机后,我认为可以禁用SVS。 因为我使用MSP430FR5969 LaunchPad确认了1.8V的工作电压。 即使表6-1中的SVS应该为“始终”,也可以在“活动”模式下禁用SVS功能。 数据表上的操作模式,运行良好。 因此,我认为在活动模式下可以禁用SVS。
    此外,我还向其他E2E职位确认了这一点。
    e2e.ti.com/.../63.1507万
    e2e.ti.com/.../63.1787万

    此外,我认为如果这些MSP430系列不能在1.8V电压下工作,我更希望TI将数据表上的器件规格从“1.8V至3.6V”更改为“2.0V至3.6V”

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaka,

    链接到的线程不能确认MSP430FR2433在激活模式下禁用SVS时可以在1.8V的电压下运行。 事实上,您链接到的第一个E2E帖子明确表示无法在活动模式下关闭。 此外,在一个MSP430FR5969启动板上进行的测试也不足以确定这是否适用于所有部件。

    即使您能够在活动模式下禁用SVS,您运行的部件也超出了规格。 我强烈建议您遵循TI设计中使用的步骤,并在上一篇文章中链接到这些步骤。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caleb,

    感谢您的意见。
    因此,我认为,如果这些MSP430系列不能在1.8V电压下工作,我更希望TI将数据表上的器件规格从“1.8V至3.6V”更改为“2.0V至3.6V”或“1.86V至3.6V”。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaka,

    感谢您的推荐。 我将把这件事传达给负责我们的数据表的团队。 如果您还有任何疑问,请告诉我。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caleb,

    感谢您的支持。
    如果您对数据表有任何更新,请告诉我。

    此致。
    Kaka