Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6749A, MSP430F6736A, TIDM-AUX-MODULE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F6749A 主题中讨论的其他部件: MSP430F6736A, TIDM-AUX-MODULE
MSP430F6749A上的客户运行温度测试。 据观察,在60°C下进行测试时,RTC会变得不准确。 客户发现RTC在不确定的时间间隔内会错过5个计数器(5 x秒计数器),而不是漂移。 附件是2个单独实例的范围捕获。
其他要点:
1. MSP430F6749A RTC在50°C及更低温度下运行良好。
2.在MSP430F6736A上使用完全相同的晶体和负载盖,不存在此类问题。 (它们在MSP430F6736A上以~500KU卷装运,使用同一晶体已有~2年之久)
3.由于温度原因,客户可以接受漂移。 但这个问题不是漂移,而是一个连续的跳过5个计数的行为。
问题:
什么会导致MSP430F6749A出现此类故障,以及如何修复?