This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6749A:高温时RTC丢失计数

Guru**** 2590670 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6749A, MSP430F6736A, TIDM-AUX-MODULE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/635665/msp430f6749a-rtc-lost-count-at-high-temp

部件号:MSP430F6749A
主题中讨论的其他部件: MSP430F6736ATIDM-AUX-MODULE

MSP430F6749A上的客户运行温度测试。 据观察,在60°C下进行测试时,RTC会变得不准确。 客户发现RTC在不确定的时间间隔内会错过5个计数器(5 x秒计数器),而不是漂移。 附件是2个单独实例的范围捕获。

其他要点:

1. MSP430F6749A RTC在50°C及更低温度下运行良好。

2.在MSP430F6736A上使用完全相同的晶体和负载盖,不存在此类问题。 (它们在MSP430F6736A上以~500KU卷装运,使用同一晶体已有~2年之久)

3.由于温度原因,客户可以接受漂移。 但这个问题不是漂移,而是一个连续的跳过5个计数的行为。

问题:

什么会导致MSP430F6749A出现此类故障,以及如何修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eddie,

    感谢您的详细帖子和屏幕截图。 由于外部32kHz晶体相同,并且在MSP430F6736A上运行RTC功能,我希望MSP430F6749A能够正常工作。 因此,我鼓励客户开始比较两种设计之间的差异,以找出导致问题的原因。 这些差异包括软件中的RTC和AUXVCCx配置以及硬件中的连接,不同的外部组件(除了晶体)(如电源部件和无源设备(如温度额定值))以及布局差异。

    为了更快速地隔离问题,客户可以购买我们的目标开发板,为其安装MSP430F6749A和外部晶体和负载电容器,并在60C下进行测试。 这将告诉他们是由软件配置还是由PCB上的另一个外部设备引起的。

    我确实发现MSP430F6736A和MSP430F6749A中都存在AUXPMM2勘误表,但可能AUXVCC2未用于F6736A,而是用于F6749A。

    作为参考,我建议他们参考TIDM-AUX-MODULE TI设计,了解我们有关AUX和RTC配置的建议。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为一个后续问题,我假设屏幕截图中的信号是RTCCLK,但它可能有所不同。 请您确认吗?

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序