This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2533:闪存位从0更改为1

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/632244/msp430g2533-flash-bit-is-changed-from-0-to-1

部件号:MSP430G2533

你(们)好

我的客户发现一些MSP430G2533板在 实际环境中运行一段时间后,闪存位从0更改为1。   周围有强电磁

如下图所示,与右侧正常主板相比,某些异常主板的位已从0更改为1。

我们确保下载编程正常,并启用验证,每 块主板在出厂前都经过测试。  

您能告诉我什么情况会导致此更改吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以锁定Flash以避免这种情况吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的应用程序是否曾写入闪存?

    这些电磁干扰是否能够使VCC高于或低于推荐的工作条件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它没有闪存写入操作。 仅具有闪存读取。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    请通读以下内容:

    www.ti.com/.../slaa334a.pdf
    www.ti.com/.../slaa392.pdf
    e2e.ti.com/.../30.8032万
    e2e.ti.com/.../2.0655万

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/56.2112万 

    默认情况下,闪存被锁定,您的客户是否有意重置此位? 我认为这不会改善这种情况,因为电磁场存在会影响闪光耐受性。 客户是否监控ACCVIFG? FRAM器件具有纠错编码(ECC)功能,用于检测和修复或报告故障位,这用于某些具有严重电磁影响的应用。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    感谢您的回复。
    可容忍的最大电磁干扰是多少?
    换言之,是否有任何良好的方法可以避免电磁干扰? 我们可以进行一些测试来验证改进。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel,

    TI不提供EMI允许的规范,也没有任何推荐/首选的屏蔽方法。 您可以在网上找到几种常见做法。  这个问题最好由Hi-Rel团队解决。

    此致,
    Ryan