This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:在Energia中加载草图时出现问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/634989/msp432p401r-problem-loading-sketch-in-energia

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件:Energia

嘿,我刚开始使用我的午餐垫,我想将Energia的简单示例加载到主板上,但我总是收到相同的消息:

(在Windows 10上运行)

草图使用程序存储空间的2.28万 字节(8 %)。 最大值为26.2144万 字节。
java.io.IOException:无法运行程序"{runtime.tools.dslite-port.files.path 7.2 }/DebugServer/bin/DSLite":CreateProcess Error=2,系统无法找到在
	java.porteditor.java.sku上
	
	
	载生成器.start.start.start.start.starteditor.java.sku上
	载程序
	
	
	
	
	
在正在处理java.slotslot.app.sligoups.java.lang.Thread.run(Unknown上的上载应用上的文件(上载应用上载.useditor.used.us.uc.sku:)正在处理.ussko1.sku在正在处理java.sliga.sliga.sligoupto.us.usr.app.app.uc.uc.app.used.uc.used.us.app.uc.uc.us.uc.us.uc.us.app.uc.uc.used.used.us.us.used.us.us.sku上载处理时出现sku:上载0.2096 DefaultExportHandler.run(Editor.java:2410 CreateProcess error=2,系统无法找到在
	java.lang.ProcessImpl.create(Native Method)
	at java.lang.ProcessImpl.<init>(Unknown Source)
	at java.lang.ProcessImpl.start(Unknown Source)
	中指定的文件... 再10
上传草图时出错 


**该板在Windows设备管理器中可见
已尝试切换USB电缆
CCS 7.3 已安装

已更新XDS110固件
已尝试另一台计算机(Linux)
并审判了Energia 18,17,16

但仍然不能继续..
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel,

    您是否有红色或黑色MSP432 LaunchPad? 另外,您正在使用哪个版本的MSP432板支持文件? 您是否可以尝试安装旧版本(工具->主板->主板管理器,单击MSP432 EMT红色并安装版本4.9。1)

    -Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我在MSP432 Red v board 5.6 .0上遇到了同样的问题。

    我可以确认,一旦我返回到4.9 ,事情就会重新开始工作。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我会尝试一下,让您随时了解最新情况。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软件包管理器的元数据存在问题。 它指向错误的DSLite版本。 我已将软件包更新到5.6 .1。 您能否尝试更新该版本并告知我们是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    感谢您的快速周转。 我升级到了5.6 Tm1,现在上载到主板上的操作正在重新进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴地说这里很好! 升级到5.6。非常感谢