请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401R 主题中讨论的其他部件:Energia
嘿,我刚开始使用我的午餐垫,我想将Energia的简单示例加载到主板上,但我总是收到相同的消息:
(在Windows 10上运行)
草图使用程序存储空间的2.28万 字节(8 %)。 最大值为26.2144万 字节。 java.io.IOException:无法运行程序"{runtime.tools.dslite-port.files.path 7.2 }/DebugServer/bin/DSLite":CreateProcess Error=2,系统无法找到在 java.porteditor.java.sku上 载生成器.start.start.start.start.starteditor.java.sku上 载程序 在正在处理java.slotslot.app.sligoups.java.lang.Thread.run(Unknown上的上载应用上的文件(上载应用上载.useditor.used.us.uc.sku:)正在处理.ussko1.sku在正在处理java.sliga.sliga.sligoupto.us.usr.app.app.uc.uc.app.used.uc.used.us.app.uc.uc.us.uc.us.uc.us.app.uc.uc.used.used.us.us.used.us.us.sku上载处理时出现sku:上载0.2096 DefaultExportHandler.run(Editor.java:2410 CreateProcess error=2,系统无法找到在 java.lang.ProcessImpl.create(Native Method) at java.lang.ProcessImpl.<init>(Unknown Source) at java.lang.ProcessImpl.start(Unknown Source) 中指定的文件... 再10 上传草图时出错
**该板在Windows设备管理器中可见
已尝试切换USB电缆
CCS 7.3 已安装
已更新XDS110固件
已尝试另一台计算机(Linux)
并审判了Energia 18,17,16
但仍然不能继续..