请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主席先生,
请推荐一个MCU,它可以与主CPU并行6800/8080连接8080连接,以获取显示信息并显示在192X128显示屏上。中文字符和英文字体将内置在MCU或外部闪存中。
如果您需要更多的设计要求,请告诉我。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
主席先生,
请推荐一个MCU,它可以与主CPU并行6800/8080连接8080连接,以获取显示信息并显示在192X128显示屏上。中文字符和英文字体将内置在MCU或外部闪存中。
如果您需要更多的设计要求,请告诉我。 谢谢。
您好,Hong:
我们确实有一些具有5V容差I/O的MSP430s。 这些是MSP430F51x1和MSP430F51x2器件。 遗憾的是,这些设备没有LCD模块。 另外,没有MSP430具有2MB内存。
您最好使用上面的应用说明来查看哪些LCD模块最适合您的应用。 然后使用MSP430产品选择器过滤包含该模块的器件。 您必须使用电平转换器与PC连接GPIO,还可能使用外部SPI闪存或EEPROM以获得额外的内存容量。