This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU图形显示建议(中文字符和英文字体)

Guru**** 2590580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/634298/mcu-proposal-for-graphic-display-chinese-character-english-font

主席先生,

请推荐一个MCU,它可以与主CPU并行6800/8080连接8080连接,以获取显示信息并显示在192X128显示屏上。中文字符和英文字体将内置在MCU或外部闪存中。

如果您需要更多的设计要求,请告诉我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hong:

    您可能需要查看具有适用于您的应用的LCD模块的任何MSP430。 有关MSP430的可用LCD模块及其功能/折衷方案的详细信息,请参阅以下应用说明 。http://www.ti.com/lit/slaa654

    我不确定我们是否有中文字符到英文字体的转换库,但您可以使用ASCII查找表进行转换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JH:

    感谢您的建议。 以下是一些设计要求。

    MSP430是否能够与具有5V逻辑电平的主CPU和具有3.3V逻辑电平的LCD显示模块进行通信?

    MSP430是否支持2Mbit闪存?

    如果没有,请告知是否有任何方法。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JH:

    有什么建议?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hong:

    我们确实有一些具有5V容差I/O的MSP430s。 这些是MSP430F51x1和MSP430F51x2器件。 遗憾的是,这些设备没有LCD模块。 另外,没有MSP430具有2MB内存。

    您最好使用上面的应用说明来查看哪些LCD模块最适合您的应用。 然后使用MSP430产品选择器过滤包含该模块的器件。 您必须使用电平转换器与PC连接GPIO,还可能使用外部SPI闪存或EEPROM以获得额外的内存容量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JH:

    感谢您的详细回复。

    MSP432怎么样? 是否有与具有LCD驱动器的MSP430类似的选择指南?

    MSP432在LCD驱动方面是否有任何优势?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    有人应该很快就MSP432与您联系。