请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F2274 您好,
我想看看是否可以使用来自RV-8803-C7微轴的RTC模块 来为MSP430F2274计时,而不是使用晶体或谐振器。
我想使用RTC模块频率为MSP430F2274计时。 这是否可行?
我在数据表中找不到任何东西来帮助我解决这个问题,是否可以在不使用外部晶体的情况下为微控制器计时,如果可以的话,我应该连接到哪个引脚。
感谢您的重播
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我想看看是否可以使用来自RV-8803-C7微轴的RTC模块 来为MSP430F2274计时,而不是使用晶体或谐振器。
我想使用RTC模块频率为MSP430F2274计时。 这是否可行?
我在数据表中找不到任何东西来帮助我解决这个问题,是否可以在不使用外部晶体的情况下为微控制器计时,如果可以的话,我应该连接到哪个引脚。
感谢您的重播
我还没有尝试过这个,但是它看起来可以工作,因为32kHz时钟是自动启用的,CLKOE=1。
将CLKOUT引脚连接到XIN;设置BCSCTL1:XTS=0 (默认设置);设置BCSCTL3:LFXT1S=3。 确保已勾选,然后设置BCSCTL2:SELM=3和BCSCTL2:sels=1。 请勿使用P2SEL的BIT6 (或BIT7)。
不要把我说的话打赌你的项目,但我非常确信这是一般想法(其他人会更了解我)。