This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274:将RTC模块与MSP430F2xxx系列配合使用

Guru**** 2589390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/634229/msp430f2274-using-an-rtc-module-with-msp430f2xxx-family

部件号:MSP430F2274

您好,

我想看看是否可以使用来自RV-8803-C7微轴的RTC模块  来为MSP430F2274计时,而不是使用晶体或谐振器。

我想使用RTC模块频率为MSP430F2274计时。 这是否可行?

我在数据表中找不到任何东西来帮助我解决这个问题,是否可以在不使用外部晶体的情况下为微控制器计时,如果可以的话,我应该连接到哪个引脚。

感谢您的重播

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有尝试过这个,但是它看起来可以工作,因为32kHz时钟是自动启用的,CLKOE=1。

    将CLKOUT引脚连接到XIN;设置BCSCTL1:XTS=0 (默认设置);设置BCSCTL3:LFXT1S=3。 确保已勾选,然后设置BCSCTL2:SELM=3和BCSCTL2:sels=1。 请勿使用P2SEL的BIT6 (或BIT7)。

    不要把我说的话打赌你的项目,但我非常确信这是一般想法(其他人会更了解我)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我将等待确认。 我会把我的整个项目都算在这个小的基础上。 所以我想在发送PCB之前确定一下
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    足够公平。

    我注意到Microcrystal有一个用于此芯片的评估板(Mouser需要15美元),您可以将其连接到其中一个eZ430板以证明(或否认)您的概念。 (我记得RF2500上有一个F2274,但任何一个F2xx都足够了。) 可能比印刷电路板运行更快/更便宜。

    让我们知道结果如何。