This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:使用CCS下载时擦除内存

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/633329/ccs-msp432p401r-erase-memory-when-downloading-with-ccs

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我有客户关于MSP432P401R闪存的问题。

使用CCS完成调试/下载时,是否可以仅从擦除中排除特定区域?

当我选择MSP430,C2000,TIVA时,我可以通过参阅调试选项来指定要擦除的区域。

但是,选择MSP432时,无法使用“调试选项”指定特定区域。

MSP432是否不可能仅从擦除目标中删除特定区域?

此致,

Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Takashi:

    我不认为MSP432有这种选择。 让我在内部讨论一下,然后再与大家讨论。

    此致,

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Takashi:

     我刚才证实,这项选择并不适用于MSP432。 话虽如此,"仅擦除和下载必要句段"选项可能会成功。 当在同一设备上运行2个或更多应用程序时,我使用此选项,例如 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/54.3089万/1981969#1981969</s>198.1969万 198.1969万

    这意味  着,在使用CCS进行调试时,您需要至少有2个不同的链接程序文件才能从擦除中排除特定区域。 您认为这是否适用于您的应用程序?

    此致,

       David