请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401R 工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我有客户关于MSP432P401R闪存的问题。
使用CCS完成调试/下载时,是否可以仅从擦除中排除特定区域?
当我选择MSP430,C2000,TIVA时,我可以通过参阅调试选项来指定要擦除的区域。
但是,选择MSP432时,无法使用“调试选项”指定特定区域。
MSP432是否不可能仅从擦除目标中删除特定区域?
此致,
Takashi