请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F6736 主题中讨论的其他部件: MSP-FET
您好,
也许我没有找到它,但建议使用哪个顺序来为具有MSP430器件(在我的情况下为MSP430F6736)的PCB加电,MSP430器件由外部电源供电,并且必须使用MSP430FET进行编程(例如在生产过程中)?
我不想使用MSP430FET的电源选项。
仅举个例子,我想了解的信息:
1.打开PCB的电源
2.将MSP430FET连接到PC
3.将MSP430FET连接到印刷电路板
提前感谢!
此致,
Björn