This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:与MSP430FET配合使用的外部供电印刷电路板的Poweron序列

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/634338/msp430f6736-poweron-sequence-of-external-powered-pcb-in-conjunction-with-the-msp430fet

部件号:MSP430F6736
主题中讨论的其他部件: MSP-FET

您好,

也许我没有找到它,但建议使用哪个顺序来为具有MSP430器件(在我的情况下为MSP430F6736)的PCB加电,MSP430器件由外部电源供电,并且必须使用MSP430FET进行编程(例如在生产过程中)?

我不想使用MSP430FET的电源选项。

仅举个例子,我想了解的信息:

1.打开PCB的电源
2.将MSP430FET连接到PC
3.将MSP430FET连接到印刷电路板

提前感谢!

此致,

Björn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bjoern,

    只要MSP-FET和MSP430之间具有正确的连接,电源顺序就不重要。 有关JTAG/SBW的正确连接(包括电源选项)的详细信息,请参阅《MSP硬件工具用户指南》 。http://www.ti.com/lit/slau278