请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:430BOOST-C55AUDIO1
工具/软件:Code Composer Studio
我在使用用于音频电容式触摸助推器包的LaunchPad主机应用程序(http://processors.wiki.ti.com/index.php/File:ACTBP_msp430v1.1 .zip)时遇到问题。
我确实导入了项目。 编译和调试不显示任何错误,仅显示警告。 但是,当我将ACTBP连接到LauchPad时,没有任何反应,只显示欢迎消息。 我补充说,ACTBP可以与BoosterPack预编程MSP430芯片中包含的正常配合使用。
我想在自己的MSP430芯片上测试我的程序,以防万一。
也许我没有正确地将程序发送到微控制器? 我正在使用CCS中的“调试”选项。
请帮助。