This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/430BOOST-C55AUDIO1:调试

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/634092/ccs-430boost-c55audio1-debug

部件号:430BOOST-C55AUDIO1

工具/软件:Code Composer Studio

我在使用用于音频电容式触摸助推器包的LaunchPad主机应用程序(http://processors.wiki.ti.com/index.php/File:ACTBP_msp430v1.1 .zip)时遇到问题。  

我确实导入了项目。 编译和调试不显示任何错误,仅显示警告。 但是,当我将ACTBP连接到LauchPad时,没有任何反应,只显示欢迎消息。 我补充说,ACTBP可以与BoosterPack预编程MSP430芯片中包含的正常配合使用。

我想在自己的MSP430芯片上测试我的程序,以防万一。
也许我没有正确地将程序发送到微控制器? 我正在使用CCS中的“调试”选项。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    有一个文档 processors.wiki.ti.com/.../Audio_Capacitive_Touch_BoosterPack_MSP430_Software
    因此,如果您想尝试自己编程,您应该知道,由于MP3软件许可限制,此BoosterPack上的DSP无法编程和锁定。 对于其他情况,只需通过UART使用文本命令,但在此之前,会将'PowerOn'信号发送到位于WFP 2.7 插针上的BoosterPack。 对于这个BooserPack的价格,你没有什么可以做的了。

    Alexey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答,

    但我不想重新编程升压模块。 我想对MSP430 G2553进行重新编程