This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:在Energia中加载程序时,MSP432 Launchpad (黑色PCB)自更新固件后出错

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/633869/msp432p401r-error-after-msp432-launchpad-black-pcb-self-update-the-firmware-upon-loading-the-program-in-energia

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件:Energia

e2e.ti.com/.../MSP432-Error.rtf

大家好,

我的MSP432 Launchpad (黑色PCB)无法在Energia上选择Launchpad EMT (48MHz),因为编程固件会自动更新。

我可以使用在主板管理器上选择的红色Launchpad Board来编译和加载程序。 但是,即使是Blink示例,该程序也无法运行。

它似乎冻结,LED不闪烁。 附件是选择Launchpad MSP432 EMT(48MHz)时出现的错误,而不是红色Launchpad。

我所做的是恢复所有以前的主板定义,并尝试加载Blink程序,但不能成功。

当我加载旧版本的Energia时,它会重新更新程序员的固件程序,并加载Blink程序,然后它就可以工作。

是否有人知道如何在最新版本的Energia上使用黑色MSP432 Launchpad,或者导致此问题的原因?

感谢高级版,

Leo B. Pestañas ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo:

    您遇到的问题与修订版B和修订版C之间的差异有关。请查看此Wiki: processors.wiki.ti.com/.../XMS432_Support

    话虽如此,我建议您继续使用旧版Energia。 BTW您使用的Energia是哪个版本?

    此致,

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大卫杜尔先生阁下:

    旧版Energia是Energia-001E0017,最新版本是Energia- 1.6。10E18。
    这意味着一旦他们升级了版本,实际MSP432的芯片版本将成为问题的罪魁祸首。
    除非他们制作了Energia版本的"向后兼容"修补程序,否则不能。
    我会按你所说的做,直至将来有一个解决办法。

    谢谢,祝您好!
    Leo