请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401R 主题中讨论的其他部件:Energia
e2e.ti.com/.../MSP432-Error.rtf
大家好,
我的MSP432 Launchpad (黑色PCB)无法在Energia上选择Launchpad EMT (48MHz),因为编程固件会自动更新。
我可以使用在主板管理器上选择的红色Launchpad Board来编译和加载程序。 但是,即使是Blink示例,该程序也无法运行。
它似乎冻结,LED不闪烁。 附件是选择Launchpad MSP432 EMT(48MHz)时出现的错误,而不是红色Launchpad。
我所做的是恢复所有以前的主板定义,并尝试加载Blink程序,但不能成功。
当我加载旧版本的Energia时,它会重新更新程序员的固件程序,并加载Blink程序,然后它就可以工作。
是否有人知道如何在最新版本的Energia上使用黑色MSP432 Launchpad,或者导致此问题的原因?
感谢高级版,
Leo B. Pestañas ć