This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2230:Bor,POR问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/630395/msp430g2230-bor-por-question

部件号:MSP430G2230

您好,
客户假设一个理想的3.3V电源,带有0个斜坡。 他使用外部重置器件来监控电源,并在3.3V的情况下对MSP430G2230进行重置。
—他是否可以立即释放复位,或者他是否需要考虑稳定振荡器,MCU上升的延迟,... ?
-内部复位是否始终需要2毫秒的TD (BOR)延迟? 即使电源设备快速上升(0)?
- D/s (第19页)提到V (B_IT–) TYP=1.35V,max=1V。 这是正确的还是应该是TYP=1.35V和MIN=1V?

此致,Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Holger,

    客户使用外部重置设备监测电源是否有特定原因? 通常,MCU的RST引脚直接连接到电压轨,通过上拉电阻器和电容器为其DVCC供电,以监控MCU内部的重置事件。

    客户可以根据需要尽快释放重置。 MCU将保持在重置状态,直到释放,并且MCU在释放后才会运行初始化代码。 MCU将自动保持在复位状态,直到其电源电压达到其内部振荡器等所需的最小值。如果MCU使用任何外部振荡器,则代码应在切换至它之前检查其稳定性,这将在释放复位后进行。

    TD (BOR)是MCU内部设置的在VCC增加到超过最小阈值后保持自身复位的时间量。 查看第29页上的《MSP430x2xx系列用户指南》,TD (BOR)似乎会随VCC斜率的不同而变化,斜率较低会导致最长2毫秒的较长时间。

    提到最大值为1V的V (B_it-)的规范似乎是一个错误,我将研究其预期值是什么。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:
    它们使用外部重置,因为电源可能会缓慢上升。 他们希望以16MHz的频率运行CPU,这需要3.3V。 因此,它们存在MSP430启动低于3.3V (甚至低于1.8V)程序的风险。 我认为这可能会导致不明确的行为。
    在3.3V电压下,电源应该稳定多快?

    此致,Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Holger,

    16MHz振荡器在VCC达到3.3V时运行良好,因此外部复位设备可以在检测到VCC稳定在3.3V时立即释放MCU。

    MCU默认使用1MHz时钟,并且在振荡器从复位释放后实际设置为16MHz之前,根据其程序的执行速度,会有一些固有的延迟。 有些客户会单独测量其系统的VCC斜坡特性,并在代码中增加额外的内部延迟,以便MCU可以在1MHz时钟的3.3V以下工作,但要等待安全的时间, 为提高时间效率,将振荡器设置为16MHz时,VCC之前的已知时间为3.3V以上。 在MCU振荡器设置为16MHz时,外部重置设备必须确保VCC处于或高于3.3V。

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Holger,  

    您是否需要为客户提供更多信息?  

     正确的是,V (B_it-)的最大值不是1V,并且该值将在未来版本的数据表中删除,仅保留1.35V作为典型值。

    谢谢!

    Ryan