This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:CAN FR2111 WDT使用的间隔计时器在LPM4中运行

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/632798/msp430fr2111-can-fr2111-wdt-used-interval-timer-running-in-lpm4

部件号:MSP430FR2111

WDT时钟源为VLO,在LPM4模式下,我是否应该将WDT用作间隔计时器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    将WDT用作间隔计时器需要为其提供时钟(您将从VLO获取时钟),但在LPM4中所有时钟都已关闭,因此,不会,这不起作用。 您需要使用仍保持时钟打开的LPM。 例如,您可以使用LPM3并使用VLO获取ACLK,然后将其用于WDT。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,你错了!

    对于新的MSP430FR2X/4X,VLO可以在LPM4中处于活动状态(参考FR2X/4X系列数据表之一),您可以看到:

    WDT/RTC可将VLO作为LPM4中的时钟来源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我为此错误道歉。 是的,如果请求VLOCLK作为WDT的时钟源,它将处于活动状态(否则不会)。 这也适用于间隔模式下的WDT。

    此致,
    Nathan