请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5659 主题中讨论的其他部件: MSP-FET430UIF
我有基于MSP430F5659的定制板。 当我尝试更新MSP430 USB固件升级应用程序的固件时,第一次尝试刷新映像时成功,当我尝试再次刷新同一映像时,我得到了以下日志。 有人能解释为什么会发生此故障以及如何成功刷新吗?
正在启动
密码发送成功
正在发送RAM BSL v 00.07 .08.38
完成RAM BSL v 00.07 .08.38
无法从RAM BSL读取数据
启动BSL失败。 正在重新启动。
密码发送成功
正在发送RAM BSL v 00.07 .08.38
完成RAM BSL v 00.07 .08.38
无法从RAM BSL读取数据