主题中讨论的其他部件:MSP430FR5994, MSP430WARE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好。
我与msp430fr5994一起玩了2个月。 我还在学习C,如果我的问题很明显,我很抱歉。
首先,我对ADC数据非常困惑。 值为-3.1472万和2.2992万之间的(对于Expample)。 n´t ADC为12位,我就不能再看了。
第二个是变量状态,它是RETURN Ffrom de FFT函数。 我不能将它放在手表窗口上,为什么?
最后一个是关于LEA内存。 在.map中显示长度,对于LEARAM,为0x0万ec8,83784字节,为什么不是4096? 什么是LEASTCK? 如果可用的实际内存小于4KB,则可能的最大FFT是多少?
谢谢你。
Marcos。