主题中讨论的其他部件: MSP432P401R, CC2650
首先,下载了带有简单应用处理器的MSP432后,我尝试读取它发送到PC的数据。 但我只收到了“应用程序处理器初始化”和“完成!” 并且未收到"状态设置为空闲"。 然后我按了S1,我没有收到任何信息,也无法通过手机的应用程序检测到简单的AP。 我按了S2,得到数据“Device being set into BSL mode”(设备正在设置为BSL模式),LED2已打开。 过了很长一段时间,没有收到任何新的消息。 唯一的行是“Device being set into BSL mode (设备正在设置为BSL模式)”,LED2仍处于打开状态。 我已经为此尝试过很多次,但这个问题仍然存在。
之后,我尝试在MSP432P401R LaunchPad上使用XDS110刷新 BOOSTXL-CC2650MA,但闪存编程器2无法检测到它。 (我已卸下MSP432上的所有跳线。)
然后,我下载了MSP432和Project Zero,在我下载 简单的应用处理器之前,它运行良好。 但是,现在我无法通过手机的应用程序检测到零项目。
我的BOOSTXL-CC2650MA有什么问题?
以及如何解决这些问题:
1.闪存编程器未检测到2.
2.未显示蓝牙设备(零项目或简单AP)
3. BSL更新不起作用。
4. "完成!"后未收到"状态设置为空闲"
非常感谢你们的帮助!
郭先生