This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC2650MA:闪存编程器2无法检测到它,并且不能#39;不能使用MSP432更新BOOSTXL-CC2650MA (BSL更新不能成功'不起作用)。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC2650MA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/641690/boostxl-cc2650ma-can-t-be-detected-by-flash-programmer-2-and-can-t-use-msp432-to-update-boostxl-cc2650ma-bsl-update-didn-t-work

部件号:BOOSTXL-CC2650MA
主题中讨论的其他部件: MSP432P401RCC2650

首先,下载了带有简单应用处理器的MSP432后,我尝试读取它发送到PC的数据。 但我只收到了“应用程序处理器初始化”和“完成!” 并且未收到"状态设置为空闲"。 然后我按了S1,我没有收到任何信息,也无法通过手机的应用程序检测到简单的AP。 我按了S2,得到数据“Device being set into BSL mode”(设备正在设置为BSL模式),LED2已打开。 过了很长一段时间,没有收到任何新的消息。 唯一的行是“Device being set into BSL mode (设备正在设置为BSL模式)”,LED2仍处于打开状态。 我已经为此尝试过很多次,但这个问题仍然存在。

之后,我尝试在MSP432P401R LaunchPad上使用XDS110刷新 BOOSTXL-CC2650MA,但闪存编程器2无法检测到它。 (我已卸下MSP432上的所有跳线。)

然后,我下载了MSP432和Project Zero,在我下载 简单的应用处理器之前,它运行良好。 但是,现在我无法通过手机的应用程序检测到零项目。

 我的BOOSTXL-CC2650MA有什么问题?

以及如何解决这些问题:

 1.闪存编程器未检测到2.

2.未显示蓝牙设备(零项目或简单AP)

3. BSL更新不起作用。

4. "完成!"后未收到"状态设置为空闲"

非常感谢你们的帮助!

郭先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确保为BOOSTXL-CC2650MA供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,YK:
    在MSP432上插入BOOSTXL-CC2650MA时,MSP432会供电。 当我使用JTAG 10引脚时,JTAG将提供电源。 闪存编程器2和7.3 0无法连接BOOSTXL-CC2650MA。
    在我下载简单应用程序处理器并按下S1和S2之前,零项目可以很好地工作。 之后,零项目无法工作。

    奉志
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为JTAG不能提供电源。 测试时,我必须从外部供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YiKai,

    感谢您的关注。 现在我可以 通过闪存编程器2检测BOOSTXL-CC2650MA。 但是,当我在MSP432 LaunchPad上插入BOOSTXL-CC2650MA时,“简单应用处理器”项目无法正常工作。 如下所示:

    它不能显示行:状态设置为空闲。

    按S1,我什么也没有。

    按S2,我只得到一行“Device being set into BSL mode (正在设置为BSL模式的设备)”。

    "如下所示:

    我不知道如何解决这个问题。 请你给我一些建议。

    谢谢你。

    奉志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fengzhi:

     这可能与您正在下载到CC2650 BoosterPack中的映像有关。 您是否看过此用户指南?

    dev.ti.com/.../users_guide_simplelink_msp432_sdk_plugin.html

    我们忘了提到的唯一一点是,您需要在MSP432 Launchad上安装跳线JP102,如果没有 ,您必须向BoosterPack外部提供电源(使用跳线),正如您已经知道的那样。

     您正在使用哪个映像来对CC2650 BoosterPack进行编程? 同时,请尝试此 BoosterPack映像 (从simplelink_msp432_sdk_bluetooth_plugin_1_20_00_42中获取),如果您看到相同的行为,请告诉我们。

     此致,

      David