This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:MSP432P401R

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/640611/ccs-msp432p401r-msp432p401r

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我们在传感器中实施了OTA支持的自定义引导加载程序。

我们的OTA流就像

  1. 应用 程序(在0x4000–0x1F000位置运行)接收新的固件映像包并存储在备用映像中(闪存的一部分保留0x2万–0x3c000)
  2. 一旦应用程序接收到整个映像,就会检查CRC并将处理程序授予引导加载程序(通过调用map_ResetCtl_initiateHardReset();)
  3. 引导装载程序驻留在0x0000位置,根据我们的关键字设置引导装载程序将备用映像写入应用程序映像,并将控制权授予应用程序。

 

 

此操作序列 工作正常,但有时传感器在OTA之后挂起(由于闪存损坏而怀疑)。

我们还在编写闪存时注意了以下TI指南

•尽可能为源地址和目的地址提供4096个对齐的地址•,使用更大的传输大小(4096字节加)•确保传输大小为2的幂

 

请建议我们在Flash写入中注意任何额外的保护措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在更新过程中,您能否确认Vcc的质量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们的产品由电池供电。

    我们通过降压增压器从3 V锂电池获得恒定的3 V电压。 降压增压器将提供恒定的3 V电压

    噪声电压也非常低,顺序为10mV。

    谢谢,此致,

    莫希尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    执行闪存操作时是否需要维持任何特定电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电压需要在建议的工作条件下保持。 我建议您将其与BLE无线更新示例( www.ti.com/.../simplelink-sdk-bluetooth-plugin )进行比较。

    此致,
    Chris