请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401R 工具/软件:Code Composer Studio
我们在传感器中实施了OTA支持的自定义引导加载程序。
我们的OTA流就像
- 应用 程序(在0x4000–0x1F000位置运行)接收新的固件映像包并存储在备用映像中(闪存的一部分保留0x2万–0x3c000)
- 一旦应用程序接收到整个映像,就会检查CRC并将处理程序授予引导加载程序(通过调用map_ResetCtl_initiateHardReset();)
- 引导装载程序驻留在0x0000位置,根据我们的关键字设置引导装载程序将备用映像写入应用程序映像,并将控制权授予应用程序。
此操作序列 工作正常,但有时传感器在OTA之后挂起(由于闪存损坏而怀疑)。
我们还在编写闪存时注意了以下TI指南
•尽可能为源地址和目的地址提供4096个对齐的地址•,使用更大的传输大小(4096字节加)•确保传输大小为2的幂
请建议我们在Flash写入中注意任何额外的保护措施。