This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:EVM通信问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/629844/msp430fr6047-evm-communication-issue

部件号:MSP430FR6047

尊敬的E2E社区:

我的客户只能获得我们的EVM,但无法通过USS GUI进行连接。

驱动程序设置良好。 但指示灯D201和D202仍不亮。

客户通过 CCS加载了项目USSLib_GUI_Demo.projectspec (版本01_30_00_04):

 

可以通过USB将项目编译并加载到FR6047中。

 FR6047和相关的F5528 (用于编程)工作正常(下面的红色部分);但与USB HID相关的其他F5528不工作。

 

如果按下S202按钮并插入EVM,MSP430 USB固件升级软件将按预期看到F5528:

 

加载HID回显固件后,问题仍然存在。

对如何处理有什么想法?

我们能否提供EVM的F5528二进制代码?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在将项目加载到EVM上之后(在使用超声波感应设计中心进行任何操作之前),您是否立即看到了这种情况?

    使用超声波感应设计中心,如果您尝试连接,是否看到HID已连接,如下所示?

    此致,

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nathan,

    不,不是。

    这是我们面临的问题:我们无法通过超声波感应设计师中心连接主板

    此致,