请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP-EXP432P401R
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
注意 到使用MSP-EXP432P401R在BOOSTXL-K350QVG-S1演示中出现的一些问题。
库 MSP432Ware_3_50_00_02 与CCS 6.2 一起使用。
项目编译来源: BOOSTXL-K350QVG-S1_GrLibExample_MSP432P410R
添加了一些最小的局部优化。
编译,闪烁,调试开始,运行正常,但触摸初始化似乎是永久循环
迭代不成功...
我在TOUCH CALIBRATE -function中查看了校准值,对于320x240显示器尺寸,它们有较大的奇数值。
我认为触摸屏的位置应该在320x240像素显示器的图形内容中?
在任何情况下,此演示都不能按预期工作。
2017年1月早些时候,有人针对同一问题提出了相关主题,并建议更新触控算法。
是否提供?
-夸语