This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432P401R:BOOSTXL-K350QVG-S1演示触摸校准问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-K350QVG-S1, MSP432WARE, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/642178/ccs-msp-exp432p401r-boostxl-k350qvg-s1-demo-touch-calibration-problem

部件号:MSP-EXP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

注意 到使用MSP-EXP432P401R在BOOSTXL-K350QVG-S1演示中出现的一些问题。

库 MSP432Ware_3_50_00_02 与CCS 6.2 一起使用。

项目编译来源: BOOSTXL-K350QVG-S1_GrLibExample_MSP432P410R

添加了一些最小的局部优化。

编译,闪烁,调试开始,运行正常,但触摸初始化似乎是永久循环

迭代不成功...

我在TOUCH CALIBRATE -function中查看了校准值,对于320x240显示器尺寸,它们有较大的奇数值。

我认为触摸屏的位置应该在320x240像素显示器的图形内容中?

在任何情况下,此演示都不能按预期工作。

2017年1月早些时候,有人针对同一问题提出了相关主题,并建议更新触控算法。

是否提供?

-夸语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我正在寻找您请求的示例。
    但是,您似乎在使用我们的工具链和软件的非常旧的版本。
    MSP432Ware在2016年被弃用,不再受支持。

    请将您的工具链和软件更新到以下版本:

    1.最新的MSP432 LaunchPad (红色)
    www.ti.com/.../msp-exp432p401r

    2. SimpleLink MSP432 SDK (取代MSP432ware)
    SDK中包含图形库,但我们没有您请求的具体示例。

    www.ti.com/.../simplelink-msp432-sdk

    3.综合传播战略的更新版本

    或者,您可以通过资源管理器使用dev.ti.com上提供的云版CCS和SDK。

    我将在11月27日之前发布更新

    谢谢!
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kwa:

    请离线联系我们,我们可以为您指明正确的方向(您可以单击我的个人资料,然后向我发送私人消息)。

    此致,

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    很抱歉回复延迟。
    感谢您对软件更新的帮助和建议。 我还有Simplelink SDK。

    是的,可以运行此演示,但某些触摸校准值必须在调试器中进行调整。 MPS430Ware也有一些用于MSP430F5529的旧版本,我后来发现了它们。 它们使用EEPROM在启动时的迭代之间存储触摸校准值。

    我相信每台显示器上的电阻式触摸网络都有一些变化,因此广告转换也有一些变化
    有一些扩展。
    我的最后一个实验不需要双向用户操作,因此可以省略触摸屏。

    图形零件/库很好,可以很好地查看它们的功能和使用
    作为软件的补充。

    谢谢

    此致Kari B