主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我一直在尝试用uniflash将一些图像闪存到我的msp432启动板上,我想我最后尝试的那一个是有效的。 我现在根本无法访问芯片。
我刷新了两个文件,一个是输出文件,另一个是十六进制文件,其中一个是NDA文件,因此我无法公开,另一个是由MSP安全和更新工具生成的,目的是启用出厂重置密码并将密码本身设置为0x1234.5678万,0x12345678,0x12345678,0x12345678,0x12345678。1234.5678万。</s>1234.5678万 1234.5678万1234.5678万我读回了芯片的内存,用uniflash读回闪存邮箱,密码就在那里。 但是,很遗憾,断开连接后,我无法重新连接,或者无法成功进行出厂重置。
我已尝试运行运行出厂重置脚本,运行不可调试的设备,关闭并重新打开电源,然后再次尝试。 未成功(我发现的许多论坛主题上的推荐步骤)
我尝试在uniflash中重新刷新设备,并在CCS中输入调试会话,但没有成功,它只是无法连接到设备。 有什么建议?
我正在使用:
内置在启动板(黑板)中的板载调试器
CCS 7.
最新的Uniflash
Windows 10
非常感谢,
Sean Howson