This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432p401R:未识别错误1063目标ID。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/641872/ccs-msp432p401r-error-1063-target-id-not-recognised

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我一直在尝试用uniflash将一些图像闪存到我的msp432启动板上,我想我最后尝试的那一个是有效的。 我现在根本无法访问芯片。

我刷新了两个文件,一个是输出文件,另一个是十六进制文件,其中一个是NDA文件,因此我无法公开,另一个是由MSP安全和更新工具生成的,目的是启用出厂重置密码并将密码本身设置为0x1234.5678万,0x12345678,0x12345678,0x12345678,0x12345678。1234.5678万。</s>1234.5678万 1234.5678万1234.5678万我读回了芯片的内存,用uniflash读回闪存邮箱,密码就在那里。 但是,很遗憾,断开连接后,我无法重新连接,或者无法成功进行出厂重置。  

我已尝试运行运行出厂重置脚本,运行不可调试的设备,关闭并重新打开电源,然后再次尝试。 未成功(我发现的许多论坛主题上的推荐步骤)

我尝试在uniflash中重新刷新设备,并在CCS中输入调试会话,但没有成功,它只是无法连接到设备。 有什么建议?

我正在使用:

内置在启动板(黑板)中的板载调试器

CCS 7.

最新的Uniflash

Windows 10

非常感谢,

Sean Howson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean,

    您是否有可供测试的红色LaunchPad板? 黑色LaunchPad包含预生产硅片。 自我们两年前发布该芯片以来,在软件和硬件方面都发生了许多变化。 此后,我们更新了设备,使其完全符合CMSIS,对设备ROM中的driverlib进行了更改,并对我们的支持方式进行了大量更改。 使用SimpleLink SDK以及可能使用最新的Uniflash,我们仅在MSP432上支持Rev C和D及更高版本。 在Rev B和Rev C/D之间可能会出现许多问题,这些问题可能会导致此问题。 黑色LP只有Rev B。在这种情况下,我的最佳建议是升级到Red Launchpad,可在www.ti.com/tool/msp-exp432p401r上找到

    有关本文档第3节的详细信息,请访问 :www.ti.com/.../slaa700
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan

    感谢您的回复,我知道有一些更改,但通常会将我的所有代码写在注册级别,并对CMSIS合规性进行了一些调整,但不知道您概述的其他一些问题。 我昨天确实订购了一块新板,所以也许我有时间提出一份红色板的请求,我们的供应商似乎只是发送他们有库存的任何产品/他们认为需要的产品 (因此我最终选择了黑色的产品)。

    感谢您的信息!

    谢谢,

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean,

    是的,在B版和我们发布的芯片(C版,现在在D版上)之间,很多人都没有意识到这一点。 我们修复了Rev B中存在的许多硬件/金属层错误,这些错误也可能影响应用程序的功能。

    如果您的供应商最后向您发送另一块黑板,我建议您从我们的工具页面订购一块新的白板。 只有12.99美元 !

    一旦你有了一个,让我知道你最终看到了什么,然后我们可以从那里开始调试,如果你仍然有任何问题!