请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5529 大家好,我正在测试一个名为MSP430TC0701演示-软件端口中断服务的示例代码,该代码来自LPM4,通过尝试向1.4 1.4 提供5V电压。 在LED101和LED102刚刚关闭之前,所有的工作都正常。 我很担心,尝试通过USB将其插入计算机,但它无法打开。
问题可能是什么?
如果损坏,是否可以更换? 我只使用了几个星期,我非常期待将它用于我的项目。
谢谢你