This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MSP430F5529在测试后未打开

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/642067/msp430f5529-msp430f5529-not-turning-on-after-testing

部件号:MSP430F5529

大家好,我正在测试一个名为MSP430TC0701演示-软件端口中断服务的示例代码,该代码来自LPM4,通过尝试向1.4 1.4 提供5V电压。 在LED101和LED102刚刚关闭之前,所有的工作都正常。 我很担心,尝试通过USB将其插入计算机,但它无法打开。

问题可能是什么?

如果损坏,是否可以更换? 我只使用了几个星期,我非常期待将它用于我的项目。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切勿使用高于VCC的电压,这可能是硬件的3.3 V。 看起来就像炸了薯条一样。

    您使用的是哪种主板? 您是从哪里获得的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Char:

    您是否有测试设备? 万用表或示波器?
    测量进入设备的电流。 如果电流高(大于0.3 安培),您可能会将其炸过。
    检查时钟是否摆动。 如果没有晶体振荡,则会炸芯片。

    如果这两个都工作正常,则还有另一个问题。 我需要更多信息来提供帮助。

    祝您好运,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用从TI购买的MSP430F5529LP。 我一直在使用6V,因为我的预期设计将使用SLA 6V电池。

    我是否应该刚刚为MSP添加电压调节器或其他产品? 如果是油炸的,TI的微控制器板是否有保修?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    我有一个万用表。 如何测试设备的电流和时钟的振荡?

    谢谢!
    字符
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Char:

    您应该查看msp430F5529的数据表。 这显示了硬件规格。 在第19页,您将看到绝对最大额定值。 表中显示了可应用于任何引脚的最大功率为4.1V。 这高于工作范围3.6V。 要使用MSP430F5529,您需要为其提供最大3.6V的电源。 是的。 您需要一个电压调节器。 例如LOD或降压。

    万用表可以通过将一根导线连接到电源,另一根导线连接到开发板来测量电流。 您需要将其串联在电源和开发板之间。 电源和配电板需要共用相同的接地。 不要忘记使用万用表上的电流端口,并将刻度盘设置为读取mA。

    要测量晶体,您需要将万用表设置为频率模式。 将导线连接到接地和Freq端口。 测量整个晶体。 显示屏将显示晶体的频率。 板上的两个晶体为4MHz AD 32.456kHz。 如果你看不到任何东西,它就不会摆动。

    就是这样,你就明白了……如果你把更多的4.1 放在电源插针上,主板就会炸。 您需要更换芯片(如果可以)或购买新的开发板。

    希望这能有所帮助,

    来自Pintegec的Chris
    www.pintere.ca