请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5529 您好,
检查基于处理器MSP430F5529构建的器件的性能时,
检测到"离开"提前时间的缺陷(RTC故障)。
我们使用quartz p/n KX-327XS 32.768 kHz。
A-B和A-B-A交换已完成。
更换MSP430F5529IPPG后,问题得到解决。
但是,80件 (从2000年开始)可能存在缺陷。
请告诉我,原因可能是什么?
WBR,
Anastasia