This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:RTC故障

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/639675/msp430f5529-rtc-failure

部件号:MSP430F5529

您好,

检查基于处理器MSP430F5529构建的器件的性能时,

检测到"离开"提前时间的缺陷(RTC故障)。

我们使用quartz p/n KX-327XS 32.768  kHz。

A-B和A-B-A交换已完成。

更换MSP430F5529IPPG后,问题得到解决。

但是,80件 (从2000年开始)可能存在缺陷。

请告诉我,原因可能是什么?

WBR,

Anastasia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您的xtal的负载电容是多少? 我拉了数据表,但它有三个不同的值,它们对您订购的内容有着深入的了解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jace:

    负载电容- 12.5 pF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉基米尔

    此处的负载电容器不正确。 对于12.5pFeffective Load Capacitance LF XTAL,您的电容器应在每件22pF左右。 有关 如何计算负载电容的正确值的详细信息,请参阅MSP430 32-kHz晶体振荡器应用手册(www.ti.com/.../slaa322)中的2.1 有效负载电容部分。