请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR2433 主题中讨论的其他部件: MSP-FET
您好,
我正在 主机端执行UART BSL功能,但当我发送 BSL命令时 ,MSP430没有任何反馈。
我确信:
1. BSL输入信号与 SLAU550J中的描述完全一致。
2.我的主机的UART TX连接到MSP430FR2433的WFP 1.5 ,主机的RX连接到MSP430的WFP 1.4
3. Belo是我获取BSL版本的命令
[80][01][00][19][e8][62]
[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的ACK值!
4. UART是否需要添加奇偶校验位? 我记得老款MSP430 BSL需要添加此位,但在FRAM BSL中,从不提及它。
谢谢你