This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP430 BSL没有任何ACK

Guru**** 2538560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/638329/msp430fr2433-no-any-ack-from-msp430-bsl

部件号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他部件: MSP-FET

您好,

我正在 主机端执行UART BSL功能,但当我发送 BSL命令时 ,MSP430没有任何反馈。

我确信:

1. BSL输入信号与  SLAU550J中的描述完全一致。

2.我的主机的UART TX连接到MSP430FR2433的WFP 1.5 ,主机的RX连接到MSP430的WFP 1.4

3.   Belo是我获取BSL版本的命令  

       [80][01][00][19][e8][62]

       [ACK_ERROR_MESSAGE]未知的ACK值!

4. UART是否需要添加奇偶校验位? 我记得老款MSP430 BSL需要添加此位,但在FRAM BSL中,从不提及它。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Erik,

    什么是主机接口? 您使用的是SLAA755,SLAA760还是SLAU655资源? 主机和目标设备之间涉及哪些BSL连接? 您能否提供通信线路的逻辑分析仪或示波器屏幕截图? BSL version命令受保护,您是否确定先提供密码? 请注意,从勘误表BSL18中可以看到空的重置向量不会调用BSL。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ryan:

    感谢您的回复,

    是否有任何简单的方法可以确保MSP430成功进入BSL模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erik,

    无论密码是否正确,BSL都将在收到RX密码命令数据包后以核心信息进行响应。 您可以使用此选项来确保设备处于BSL操作状态。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    您的意思是,如果设备处于BSL状态,则无论RX_password是否正确。 430将响应核心信息? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,LISA,如FRAM. 5.2 用户指南(SLAU550)的第4.1 部分所述。 当然,默认BSL签名将允许在提供错误密码后批量擦除。 您可以使用密码保护的命令,在这种情况下,BSL核心响应将返回0x04消息,如4.1 第4节所述。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:
    感谢您的反馈。 设备似乎未处于BSL模式..... 我会检查一下。谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lisa:

    确保使用已确认的测试设置,例如带BSL-脚本程序软件的MSP-FET工具,检查所有设备连接,并使用示波器或逻辑分析仪验证通信协议。

    此致,
    Ryan