请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F2013 工具/软件:Code Composer Studio
大家好,我是Sungkwang Jeon,目标MSP430F2013开发人员
我正在实施USI i2c接口(GainSpanChip (Master)-> MSP430F2013 (Slave))
成功实施
但是存在一个问题。
SCL i2c通信信号不正常。
I2C启用信号
I2C禁用信号
启用I2C,0.8V时间过长, 似乎从MSP430F2013中保持
是否有任何方法可以消除0.8V保持时间? ,如用于禁用i2c信号的
我是应用源代码
请回复。