This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS / MSP430F2013:MSP430F2013从属I2C保持

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/641302/ccs-msp430f2013-msp430f2013-slave-i2c-holding

部件号:MSP430F2013

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我是Sungkwang Jeon,目标MSP430F2013开发人员  

我正在实施USI i2c接口(GainSpanChip (Master)-> MSP430F2013 (Slave))

成功实施

但是存在一个问题。

SCL i2c通信信号不正常。

I2C启用信号  

I2C禁用信号  

启用I2C,0.8V时间过长, 似乎从MSP430F2013中保持

是否有任何方法可以消除0.8V保持时间? ,如用于禁用i2c信号的  

我是应用源代码

https://github.com/noccy80/mspdev/blob/master/reference/MSP430ware/examples/devices/2xx/MSP430F20xx%20Code%20Examples/C/msp430x20x3_usi_15.c

请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    0.8 V听起来相当高。 请显示您正在使用的电路示意图。