主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430F5529LP
工具/软件:Code Composer Studio
我尝试在MSP-EXP430F5529LP启动板的自定义PCB上对MSP430F5529进行编程。 我从启动板为MSP430供电,并将JTAG引脚从启动板编程器跳至MSP430。 当我尝试在CCS中进行调试时,我收到错误“Error connecting to the target: unknown device”(连接到目标时出错:未知设备)。
目前,PCB只安装了MSP430,电源旁路电容器和VCORE电容器。 我没有使用外部振荡器。 RST引脚上的47k上拉电容器和1nF电容器是外部连接的,而不是印刷电路板上。 示波器显示RST引脚不会被编程器拉低,RST保持在3.3V。
我尝试通过SBW进行编程,遇到相同的问题。 是否有人对此问题有任何见解?
谢谢你