This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:无法从启动板对独立的MSP430F5529进行编程:连接到目标时出错

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/640960/ccs-msp430f5529-cannot-program-independent-msp430f5529-from-launchpad-error-connecting-to-target

部件号:MSP430F5529
主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430F5529LP

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试在MSP-EXP430F5529LP启动板的自定义PCB上对MSP430F5529进行编程。 我从启动板为MSP430供电,并将JTAG引脚从启动板编程器跳至MSP430。 当我尝试在CCS中进行调试时,我收到错误“Error connecting to the target: unknown device”(连接到目标时出错:未知设备)。

目前,PCB只安装了MSP430,电源旁路电容器和VCORE电容器。 我没有使用外部振荡器。 RST引脚上的47k上拉电容器和1nF电容器是外部连接的,而不是印刷电路板上。 示波器显示RST引脚不会被编程器拉低,RST保持在3.3V。

我尝试通过SBW进行编程,遇到相同的问题。 是否有人对此问题有任何见解?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用MSP-EXP430F5529LP EZ-FET lite,则通过SBW进行编程是唯一的选项。 以MSP-EXP430F5529LP示意图为指南,确保3V3,GND,RST和TST连接均正确无误。 EZ-FET和定制印刷电路板之间的长痕量长度可能会引入足够的寄生电容以干扰通信。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan,感谢您的回复。 拆下RST上的1nF即可解决问题。 PCB轨迹必须具有足够的寄生电容。