请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR2111 MSP430 (X)中是否可以使用块移动(指令,宏或子例程)来保存/恢复寄存器状态(即 R4-R10)在上下文切换过程中? 我想在整个运行时实例中保留任务状态 ,猜测我真正要寻找 的是MOVEM (A LA 68K/CF ISA_A)指令或某种模拟此类指令的方法。 通过将扩展PUSHX/POPX与使用SP在交换机期间执行双重任务,它看起来是可以执行的,但这不是首选。