This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:寄存器寻址

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/640904/msp430fr2111-register-addressing

部件号:MSP430FR2111

MSP430 (X)中是否可以使用块移动(指令,宏或子例程)来保存/恢复寄存器状态(即 R4-R10)在上下文切换过程中? 我想在整个运行时实例中保留任务状态 ,猜测我真正要寻找 的是MOVEM (A LA 68K/CF ISA_A)指令或某种模拟此类指令的方法。 通过将扩展PUSHX/POPX与使用SP在交换机期间执行双重任务,它看起来是可以执行的,但这不是首选。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对以上POST的修正通过使用扩展的PUSHM (X)/POPM (X)与使用SP在开关过程中执行双重任务,看起来是可以执行的,但这不是首选。

    此外,我的项目是"仅用于装配",尽管如此,我还是想维护与'C'兼容的堆栈帧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP430 (X)未提供MOVEM说明或类似说明,您需要创建一个与您已经建议的解决方法类似的解决方法。 您可以向TI编译器论坛寻求进一步的建议。

    此致,
    Ryan