请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5529 主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430F5529, MSP430USBDEVPACK
大家好,
我正在尝试通过USB将SD卡安装为大容量存储设备。 我已成功执行 了使用 MSP430内置闪存作为存储介质的示例#M1_FileSystemEmulation。 我希望使用SD卡作为存储介质,而不是MSP430的内部闪存。 我已经开发了SPI驱动程序,它通过使用FatFS的UCA1与SD卡通信。 这是我第一次接触USB设备。 因此,我想知道要将SD卡作为USB驱动器,需要进行哪些更改。 提前感谢:-)