This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:将SD卡安装为海量存储设备

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430USBDEVPACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/637874/msp430f5529-mounting-sd-card-as-mass-storage-device

部件号:MSP430F5529
主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430F5529MSP430USBDEVPACK

大家好,

我正在尝试通过USB将SD卡安装为大容量存储设备。 我已成功执行 了使用 MSP430内置闪存作为存储介质的示例#M1_FileSystemEmulation。 我希望使用SD卡作为存储介质,而不是MSP430的内部闪存。 我已经开发了SPI驱动程序,它通过使用FatFS的UCA1与SD卡通信。 这是我第一次接触USB设备。 因此,我想知道要将SD卡作为USB驱动器,需要进行哪些更改。 提前感谢:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Anand:

    有关此功能的演示,请参阅MSP-EXP430F5529开箱即用示例代码。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在MSP-EXP430F5529上运行了M2_SDCardReader的代码,它工作正常。 但这仍然不能回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他MSP430USBDEVPACK示例或文档都没有帮助?

    此致,
    Ryan