This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432蓝牙插件SDK OAD示例浏览器应用程序意外退出

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/639157/msp432p401r-msp432-bluetooth-plugin-sdk-oad-example-explorer-app-unexpectedly-quit

部件号:MSP432P401R
在“线程:CC2650”中讨论的其它部件

大家好,

i使用MSP432 LaunchPad + CC2650 BoosterPack和闪存OAD简化ink_msp432_SDK_Bluetooth_plugin_1_20_00_42的示例

通过SimpleLink Explorer应用程序更新MSP432固件。

我指 的是无线下载代码示 例用户指南。

步骤1。 我可以通过  Explorer应用程序获得MSP432+CC2650器件(MSP432 OAD)。

步骤2。 上载SAP映像。

在OAD用户指南中,它上传了一个"pz.txt文件"。

我不知道从哪里可以得到这个文件。这个应用程序txt 文件是由CCS生成的吗?

捕获的图像我通过 Google Drive上传“PZZ.txt”(由CCS的Out Format Options生成)。

接下来,我按了"Begin Update"(开始更新)按钮以下载固件。  

很遗憾... Explorer应用程序意外退出...

 

此致,

蒂姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    我很困惑从哪里可以获得此文件。此应用程序txt 文件是否由CCS生成?[/QUOT]

    是的,但仅从0x2000到0x1F000。 我想我们忽略了如何构建此应用程序文件。

     请将您的pzz.txt文件发送给我吗?

      此致,

       David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David, 感谢您的回复。

    附件是下面的pzz.txt文件,它是由CCS的输出格式选项构建的

    e2e.ti.com/.../pzz.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

     请尝试 此应用程序。 它 基于 OAD示例,但我在启动时添加了一些LED切换,以便您可以看到一些差异。

     希望这能有所帮助。

      David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    我尝试此文件(oad_new_app.txt)
    但当我按“开始更新”时,TI Explorer应用程序意外退出

    TI资源管理器应用程序:版本1.2 .................................................................1.
    电话:iPhone 7,iOS 11.1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,任何人都知道如何解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tim,

    新版本已于今日推出到1.2 应用商店(v AppStore.2)。 将您的版本更新到最新版本,这样可以解决您的问题。

    此致,