This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:来自微控制器的蓝牙配对

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/639732/msp430g2553-bluetooth-pairing-from-a-microcontroller

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件: CC2640R2F

您好,

我正在寻找一个涉及通过蓝牙配对两个或多个微控制器的项目的快速启动。 我可以将微控制器作为串行设备连接到PC,或者使用通过UART连接到MCU的蓝牙模块(BlueSMiRF或HC-06)将预写的Android手机应用程序连接到PC。 在我搜索论坛的时候,我发现的不是那些在MCU上与另一个MCU连接的配对。 这一点是否已经讨论过? 如果是,是否可以提供链接? 如果不是,是否有人可以让我选择一个好的起点?

我的预期应用是拥有基于MSP430G2553的主系统(如有必要,我将进行升级),该主系统可与多个独立的MSP430传感器位置以及附近的PC或智能电话进行无线通信。 当然,两个MCU之间的单一蓝牙连接是第一步。 传感器将位于几米内,因此我开始使用蓝牙,但如果蓝牙太困难,则其他协议也在桌面上。

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    如果您是BLE的新手,我建议您在资源管理器的CC2640R2 SDK中查看SimpleLink Academy培训:dev.ti.com/tirex。

    从您的应用程序描述来看,听起来好像您只能使用CC2640R2F,至少在传感器节点上是如此。

    谢谢,
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fredrik,

    谢谢,这是我希望获得的那种信息。

    我还没有使用BLE做任何事情(除了通过UART与魔术模块通信之外,我还没有使用标准蓝牙更长时间...),但我希望我很快就能到达那里。 到目前为止,我一直忽略BLE,因为我知道数据速率很低。 我当前的项目相对蛮力的,因为我正在以50 Hz的频率流式传输三轴加速计数据,蓝牙以115.2k波特率运行,我认为这不是BLE的目的。 我希望最终在本地处理数据,然后以更低的数据速率发送功能值集,但中间步骤是将完整流收集到PC,直到我可以确定这些功能是什么。

    我一定会并行查看CC2640R2 SimpleLink Academy培训。 我不会点击"这解决了我的问题"按钮,希望线程保持开放足够长的时间,以获取在MCU之间使用标准蓝牙的一些提示。

    如果你们有更多的建议,我就听了。 非常感谢!

    Mike