请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430G2553 主题中讨论的其他部件: CC2640R2F
您好,
我正在寻找一个涉及通过蓝牙配对两个或多个微控制器的项目的快速启动。 我可以将微控制器作为串行设备连接到PC,或者使用通过UART连接到MCU的蓝牙模块(BlueSMiRF或HC-06)将预写的Android手机应用程序连接到PC。 在我搜索论坛的时候,我发现的不是那些在MCU上与另一个MCU连接的配对。 这一点是否已经讨论过? 如果是,是否可以提供链接? 如果不是,是否有人可以让我选择一个好的起点?
我的预期应用是拥有基于MSP430G2553的主系统(如有必要,我将进行升级),该主系统可与多个独立的MSP430传感器位置以及附近的PC或智能电话进行无线通信。 当然,两个MCU之间的单一蓝牙连接是第一步。 传感器将位于几米内,因此我开始使用蓝牙,但如果蓝牙太困难,则其他协议也在桌面上。
谢谢!
Mike