This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:最低LC增量电压

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/638424/msp430fr6989-minimum-lc-delta-voltage

部件号:MSP430FR6989

您好,

我正在使用基于2 LC的传感算法进行水表测量。

 通过LC 对金属和非金属零件产生的最小摆动差-电压差。

当我采用不同的LC值时,它会提供不同的增量电压,因此为了使系统稳定可靠,是否有任何建议的LC值?

此致,

Bhavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bhavin,

    我不认为真的有最小的增量。 只需确保使用参考电压进行滞后。 典型值为:

    220 pF电容器
    470 uH电感器
    振荡频率:500 kHz

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nathan,

    感谢您的回复。

    我使用1 mH和220 pF进行了测试,与470 uh和220 pF相比,我获得了更多的差值,但1 mH和220 pF的振荡频率约为340 kHz... 因此,此频率会对系统产生怎样的影响??

    还有一件事...我理解的是关于“只需确保使用参考电压进行滞后处理”...固件中必须提供高滞后电压和低滞后电压,对吗?

    此致,
    Bhavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bhavin,

    我只是给出了典型值,您需要测试您的系统以了解哪些值最合适。 只要您的系统配置正确,该频率可能会正常。 至于滞后问题,是的,您可以在固件中处理。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nathan,

    这就是问题...除了电流消耗,频率和尺寸外,我们在选择LC传感器时应注意的其他标准是什么。

    另一件事:我在固件中启用AFE2算法时遇到了问题...计数未命中,有时固件hangs....in禁用AFE2算法的情况下我从未遇到过这样的问题。

    此致,

    Bhavin

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhavin,

    您列出的标准应该是主要考虑因素,除非您预期温度会发生很大变化。

    通过启用AFE2算法,我假定您是指使用ESIAFE控制寄存器启用AFE2。 您是否启用了DAC和比较器? 如果您使用比较器,您是否使用了正确的输入选择? 请检查这些和其余寄存器设置。

    此外,您还可以在本文档中找到有关ESI和选择正确参数的更多信息:

    此致,
    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nathan,

    感谢您的回复...

    AFE2算法的重要性是什么....固件中是否有必要包含该算法,或者我们是否可以不使用该算法而继续?  

    此致,

    Bhavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nathan,

    是的,我已在控制寄存器中启用了AFE2, DAC和比较器,请参阅以下设置....

    /* AVCC/2启用,激励启用*/
    ESIAFE = ESIDAC2EN + ESICA2EN + ESICA1INV + ESICA2INV + ESIVCC2 + ESITEN;

    其余寄存器设置为...

    /* 2340Hz采样率*/
    ESITSM = ESITSMTRG1 + ESITSMTRG0 + ESIDIV3A0 + ESIDIV3A1;
    ESIINT2 &=~ESIIFG1;
    ESIINT1 |= ESIIE1;

    选择了正确的输入,表示?

    此致,
    Bhavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bhavin,

    AFE2包含一个DAC和一个比较器。 它与AFE1共享其输入通道选择电路。 AFE2测量的信号与AFE1测量的信号相同。 因此,AFE2是AFE1的镜像,可以执行AFE1的运行时重新校准,而不会干扰AFE1的正常操作。 因此,如果您不需要此功能,则无需启用它。

    通过正确的输入选择,我指的是ESIAFE寄存器中的ESICA2X位。 我在您的配置设置中看不到任何可能导致问题的内容。

    此致,
    Nathan